This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:闪存 API F021 V02.01.01勘误文档

Guru**** 2571995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621784/tms570lc4357-flash-api-f021-v02-01-01-errata-document

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我需要评估  在 TMS570LC4375上使用的帧中 F021闪存 API V02.01.01的勘误表。

目前、我有"SPNZ210A from July 2013–Revised August 2013 document"、但它并未涵盖最后一个版本。

 "F021闪存 API 版本2.01.01参考指南" 在最后一个勘误表中提到了"spnz210.pdf"文件、但我无法在任何位置找到该文件。

是否可以向我提供与 F021闪存 API V02.01.01相关的勘误表?

此致、

PGC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    我会将您的请求转发给我们的软件主管、他们应能够为您的请求提供指导。 他们应尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、PGC

    勘误表文档已过期、我将采取必要措施更新此文档。  

    同时,F021闪存 API wiki 页面中的最新勘误表(已知问题)。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/F021FlashApi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck 和 Prathap

    感谢您的回答。 请告诉我您何时有新文档的交付日期。

    此致、

    PGC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PGC、

    请在闪存 F021 API 软件产品页面中启用"alert"选项、以便立即通知产品和配套资料更新。

    www.ti.com/.../HERCULES-F021FLASHAPI