This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:GIO -同时流经一个引脚的最大电流//流经所有引脚

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/620963/tms570lc4357-gios---max-current-thru-one-pin-thru-all-pins-at-the-same-time

器件型号:TMS570LC4357

Hallo、

我需要知道、GIO 端口可以提供多少电流。 下面、数据表中有三种 GIO (2mA、4mA、8mA - SPNS195C)。

但例如、我有一个引脚 N17、我可以通过多路复用器将其连接到 EMIF (无 GIO)、N2HET (GIO - 2mA)或 RTP (GIO - 8mA)。 这是否意味着流经引脚的电流由来自特定外设的多路复用信号确定、而不是由特定引脚上的缓冲器确定?

以及所有 GIO 引脚同时的最大电流。 我在 SPNS195C 中的第55页中发现了这一点: 输入钳位电流最大总电流为+/-40mA,这是否意味着流经所有引脚的最大电流为40mA? 参数、即可以通过 GIO 引脚向负载输送多少电流。

例如、我有20个 LED、每个 LED 都需要6mA。 我只能将它们连接到8mA 信号、但能否同时将它们全部打开?

非常感谢您的参与。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这对于处理器至关重要。 没有人能告诉我、它是如何工作的? 或者给我一些 URL、在这里我可以找到相关信息、我找到了这个:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marek、

    首先,我对拖延作出答复表示歉意。 我们支持 Hercules 产品的核心团队位于德克萨斯州舒格兰、该地区是休斯顿大都会地区的一部分。 正如您可能看到的那样、这一地区受到飓风 Harvey 造成的毁灭性降雨和洪水的影响、我们现在开始恢复。

    针对您有关 I/O 输出电流的一般问题、是的、这些可能特定于所选的输出函数。 在某些情况下、使用了可编程输出缓冲器、可根据为引脚选择的功能类型通过编程方式更改该缓冲器。

    关于使用处于或接近其最大额定值的引脚的更复杂的问题、最好确保这些引脚分布在器件的焊球图案周围。 即、尽可能确保它们不是并置的。 这实际上涉及到这些特定引脚/器件区域的功率耗散能力。 我还记得、一些 TQFP 器件有一些准则、要求将每侧的所有驱动引脚的电流限制为不超过45mAs 的总电流。 这只是一个指南、不是一个硬性和快速规则、但我不知道这如何转换为 PBGA 器件、但我建议尽可能地在器件周围分配引脚、并积极主动地散热器和功率耗散。

    我还会将此内容转发给我们的几位模拟专家、以便他们就任何其他建议提出意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Chuck、

    我真的很抱歉在华斯顿发生了什么,我希望能尽快 恢复正常生活。 感谢您的回答。 我 期待您的模拟团队的回答。

    此致

    Marek