This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:针对 RM48L952的闪存擦除和编程(闪存 API F021)不起作用。

Guru**** 2597375 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621033/ccs-rm48l952-flash-erase-and-program-flash-api-f021-for-rm48l952-not-working

器件型号:RM48L952

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

已尝试使用 TI 为 RM48L952提供的给定库。 已检查并交叉检查 RM48L952的数据表初始化、F021闪存 API 和高级 F021闪存 API 擦除/编程。

擦除和编程闪存函数不能与 UART 和闪存 API 的正确初始化一起工作、同样根据数据表、我尝试了时钟频率 HCLK 80、160、200 MHz。

请帮助

谢谢、此致

Praveen Shekar C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样、如果这与本文 e2e.ti.com/.../2288273中提到的问题相同、请推迟到该主题进行讨论。 请注意 UART 引导加载程序应用手册的附加链接以及其他有关从 RAM 或其他组执行的指针。 如果这是一个单独的问题、请告诉我、我们可以单独讨论、但如果可能、我更倾向于将线程限制为单个线程。