This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:针对 RM48L952的闪存 API F021擦除和编程

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621024/ccs-rm48l952-flash-api-f021-erase-and-program-for-rm48l952

器件型号:RM48L952

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

使用 API F021库以及用于 RM48的 UART f021代码执行擦除和编程时尝试过、但失败。

还尝试了高级 F021擦除/程序使用方法。 不起作用,请帮助。

请提供一个示例代码、用于对 RM48L952使用 UART 进行擦除和编程。

如果闪存擦除和编程可用、建议使用任何其他方法、非常感谢您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    这现在是为该主题创建的第四个唯一主题。 如果这与原始文章 e2e.ti.com/.../2288273中引用的问题相同、请推迟到原始主题讨论此问题。 如果不是同一问题或与原始帖子无关、请告诉我、我们可以进一步详细讨论。

    如原始帖子中所述、故障原因可能有多种、因此请提供有关故障功能返回的状态信息的更多信息、以便我们能够正确诊断问题。 同样、请在另一个主题中进行此操作、以便我们可以整合其中的讨论、并通过多个讨论消除任何多余的信息和/或混淆。