This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:迟滞控制器/ bang 控制器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/620337/tms570ls1227-hysteresis-controller-bang-bang-controller

器件型号:TMS570LS1227

您好!

我正在使用 TMS570ls1227。 我必须比较基准 以及测得 的扭矩和磁通值。 我不知道如何在 TMS 570中实现迟滞控制器。 有人能帮我怎么实现这部分阿尔戈里姆?  

此致、

Suyog

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suyog、

    我对该应用不够熟悉、无法在此处提供指导。 这在某种程度上超出了论坛的范围、因为我们的重点主要是与器件相关的问题、而不是应用。 您计划如何测量扭矩和磁通? 您关心什么迟滞? 是否从您的传感器引入了迟滞? 您如何连接传感器? 从传感器返回哪些数据? 它只是测量电机的速度和施加的电流、然后计算转矩和磁通吗? 这些值是否直接由某些外部传感器返回?

    同样、我们不是您应用的专家、因此我们需要您提供的所有系统相关信息、然后我们可以帮助您如何使用具有系统提供的给定输入的 MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的快速回复。

    它是在 PMSM 上执行的直接转矩控制算法。 以下是详细信息-

    您计划如何测量扭矩和磁通?

    这两种电 流都将根据 d-q 帧中的电流进行计算。 简而言之、电流是该公式中唯一的变量。

    您关心什么迟滞?

    它将与磁通和扭矩值相关。  

    是否从您的传感器引入了迟滞?

    很抱歉,我没有给你。

    基本上、我必须 实现2级和3级 迟滞。

    您如何连接传感器?

    很抱歉,我没有给你。

    从传感器返回哪些数据?

    ADC 数据

    它只是测量电机的速度和施加的电流、然后计算转矩和磁通吗?

    在这里、我不使用速度传感器。  

    这些值是否直接由某些外部传感器返回?

    只有电流传感器。

     

    此致、

    Suyog

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suyog、

    从提供的信息看来、此信息作为 ADC 输入上的电压输入到 MCU 中、生成的值可以转换为磁通和/或扭矩值? 遗憾的是、我无法帮助处理算法、因为这超出了我的专业知识领域、而且应用程序太特殊。 当然、如果您对 MCU 以及如何使用 MCU 有任何疑问、我可以提供帮助、但我只建议您尝试与传感器制造商讨论这一点、他们可能会比我更好地指导他们的使用和任何相关算法。