Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL
这是一个定制板、其中16MHz 时钟由 FPGA 提供到 TM4C123GH6PM 的 OSC0 (引脚40)中、OSC1 (引脚41)已断开连接。 我尝试使用 XDS100V2使 JTAG 在该板上工作。 我执行了内置于 CSS 中的 JTAG 验证命令、该命令成功运行(并且仍然成功运行)。 然后、我进入 EK-TM4C123GXL 开发板所用工程的调试模式、只是为了测试编程(该工程在这个新电路板上不会有任何有用或可见的功能)。 进入调试模式似乎工作正常、然后我按下了暂停、此时我被告知调试器不知道代码的执行点。 从这一点开始、我一直无法刷写 TM4C123GH6PM、我假设第一次成功刷写中断 JTAG 通信的内容。 我认为这可能是振荡器设置?
/***** 设置时钟********* /
//将系统时钟设置为80MHz
SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_2_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHz | SYSCTL_OSC_MAIN);
如果是、什么是正确 的 SysCtlClockSet()?
我将需要做更多的蓝线工作、才能在该板上获得复位按钮...
谢谢、
James。