This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/RM48L952:在为引导加载程序提供的示例代码中、闪存擦除和写入不起作用

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621032/compiler-rm48l952-flash-erase-and-write-is-not-working-in-the-example-code-given-for-boot-loader

器件型号:RM48L952

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的团队:

一位客户正在使用   http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:RM4中提供的示例代码处理基于 RM48L952串行的引导加载程序

闪存擦除和写入 API 函数不起作用。

请共享有效的闪存擦除和写入函数/代码。

谢谢、此致、

穆苏-西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Muthu、

    我认为这与之前发布的话题相同。 为了尽量减少混淆、我建议我们将讨论重点放在原始帖子/主题上。 我已经发布了一些有关实施的问题/建议、并将其定向到包含该线程内示例代码的最新应用手册。 这些示例已经过测试和验证、因此很可能会错过某些内容或执行的操作与预期的不同、从而导致函数失败。

    请参阅我在本主题上的帖子、我们应将其用作讨论的要点: e2e.ti.com/.../2288273
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muthu

    此外,我要对迟迟不能回答这些问题表示歉意。 我们的 Hercules 支持团队位于德克萨斯州休斯顿、许多人因飓风 Harvey 的后果而流离失所和/或受到严重影响。 我们的网站在技术上一直关闭到9月5日的下一个星期二、但我们正在努力获得尽可能多的支持并运行、即使我们可能会受到某些专家和工作台访问的限制。