This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:在为引导加载程序提供的示例代码中、闪存擦除和写入不起作用

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621021/rm48l952-flash-erase-and-write-is-not-working-in-the-example-code-given-for-bootloader

器件型号:RM48L952

您好!

我们使用 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:RM4中提供的示例代码来处理基于 RM48L952串行的引导加载程序

闪存擦除和写入 API 函数不 起作用。

请共享有效的闪存擦除和写入函数/代码。

谢谢、此致、

Murali Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    我认为这与在该位置的另一个主题中发布的问题相同: e2e.ti.com/.../2288273

    因此,我会集中精力回答有关问题。 请确认是否存在这种情况、以便我们可以关闭此重复的帖子/主题。