This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C129EXL:使用 TLS 的 SMTP 示例

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621552/rtos-ek-tm4c129exl-smtp-example-using-tls

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:TI-RTOS

是否有任何将 SMTP 服务器(如 smtp.gmail.com)与 TM4C 和 TI-RTOS 结合使用的示例? 我有示例项目 tcpEchoTLS 、但无法与 SMTP 服务器建立连接、它总是超时。 我对 TCP 不是很熟悉、因此感谢您提出任何建议。

谢谢、

Dillon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dillon、

    从我可以看到的结果来看、没有这样的示例、但我不是 RTOS 专家、所以我不知道他们拥有的全部示例。 我已将此帖子标记给 RTOS 团队、因此让我们看看他们得到了哪些反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 我们没有任何 SMTP 示例。

    Todd