This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C123GH6PGE:如何链接内部 ROM_FFunctions?

Guru**** 2597015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619090/compiler-tm4c123gh6pge-how-are-the-internal-rom_-functions-linked-in

器件型号:TM4C123GH6PGE
主题中讨论的其他器件:TM4C123

工具/软件:TI C/C++编译器

这应该是一个简单的问题、但是、浏览 Tiva 发布包中的示例(和读取库信息)、我缺少 ROM_xxx 函数在中的链接方式。 也就是说、我已经构建了 driverlib、所以我可以单步执行函数并在更低的层面上了解它们的功能。 我知道 LIBA 在哪里、并计划出于同样的原因进行编译。 在此期间、我一直在从头开始阅读"使用 ARM Cortex M4进行数字信号处理"以构建 CCS 项目、例如通过示例、发现我无法确定如何在升压音频文件 tm4c123_aic3104_init.c 中链接 ROM_xxx 调用以删除前导"ROM_"。 愚蠢、我知道、但有人能不能让我向正确的方向指出?

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这是一个愚蠢的问题。 我刚刚重新阅读 ROM 用户指南简介、并意识到我错过了"#define target_is_TM4C123_R "宏、更不用说需要包含 driverlib/rom.h 所以,在任何人浪费时间回答之前,我想我现在把它放在了萌芽状态。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发布问题和答案。 当下一个用户使用相同的问题搜索 e2e 时、这可能会对他们有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是"不便"、而是"清晰详细的主题行"、然后有条不紊地发现和(共享)展示您的发现、值得感谢和赞赏...

    你的帖子肯定值得一个"系列的"喜欢"-如果它们没有被(错误地)"禁止、肯定会到达!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好话语。 我尽量不要从髋部和支柱中射门、尽量将信息放入其中、尽量减少重新发布的数量。 在坚果壳中、我将更好地了解 Tiva/CCS 工具集、并深入了解角落、从而对 Tiva 生态系统有所了解。 非常好!