This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129 ROM 引导加载程序

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621470/tm4c129-rom-bootloader

我对 TM4C129x 器件中的 ROM 引导加载程序感到困惑。  根据我所能找到的内容、如果闪存被擦除、引导加载程序会自动调用、或者可以在复位时使用 BOOTCFG 寄存器中指定的 GPIO 引脚手动调用。

让我感到困惑的是 ROM 引导加载程序如何决定应使用哪种模式(例如 UART、I2C、CAN、SSI、 USB、ENET)。  我没有找到任何描述 ROM 引导加载程序决策过程的文档。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    ROM 引导加载程序将查看所有支持的接口、直到其中一个接口接收到有效信号、然后将使用该接口进行更新。

    如果检测到多个接口、则有一个序列可供选择 USB > ENET > I2C > SSI > UART。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    感谢您的回复和提供的信息。 它回答了我的问题、但这是否有记录?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果是公开记录和发布的、我不知道。 必须挖掘内部资源才能找到此类信息。 尽管我确实注意到没有关于这一问题的文件。