This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:HALCOGEN 4.7.0发行说明?

Guru**** 2528320 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621312/rm57l843-halcogen-4-7-0-release-note

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我发现 HALCOGEN 的新版本4.7.0已发布。 但现在我使用的是4.6.1版。

在哪里可以看到 HALCOGEN 的发行说明、以便我可以决定是否立即升级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、canfoderiskii、

    发行说明可在安装了4.07.00的 Doc 文件夹中找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    HALCoGen 4.7.0 zip 文件包含4.6.1安装程序! 当我运行安装程序时、我看到它来自8 feb。
    :o

    此致、
    Lars
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    感谢您的讲解。 似乎存在一些服务器同步问题。 我已要求负责 Web 版本的产品营销团队对此进行处理。  

    同时、您可以打开 HALCoGen (必须连接互联网)、它将弹出以进行更新。 您可以直接下载并安装。 如果弹出窗口不起作用、您可以转至 Help (帮助)并选择 Check for Update in HALCoGen (在 HALCoGen 中检查更新)。  

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心。 THX、用于替代解决方案。 )