This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:SPI DMA 传输只发生一次

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621428/rtos-tm4c1294ncpdt-spi-dma-transfer-occurring-only-once

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我已经附上了我的示例代码、如果我对其进行编译。 传输只发生一次、DMA 中断不会触发。

找不到我犯了什么错误。

e2e.ti.com/.../7558.main.ce2e.ti.com/.../1373.startup_5F00_ccs.c

此致、

 Manohar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题:
    即使我将传输大小指定为8字节、
    实际上只有7个字节被传输。

    2、我已经为接收 FIFOIS 配置的 DMA 中断为半空或多于半空、没有中断被触发。



    此致、
    Manohar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manohar、您好!

    您是否能够在没有 RTOS 的情况下使其正常工作、并且在集成 RTOS 时遇到问题? 如果您不确定、是否可以先在 RTOS 之外测试和验证 SPI/DMA 功能? 我没有足够的 RTOS 经验来区分您的 TM4C 驱动程序代码可能发生故障的位置和可能存在 RTOS 问题的位置。