This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:查找具有2个 USB 接口的 MCU (USB2.0 PHY 嵌入式 MCU)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129DNCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619499/tm4c129dncpdt-find-mcu-with-2xusb-interface-usb2-0-phy-embedded-mcu

器件型号:TM4C129DNCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

我们使用 TM4C129DNCPDT 进行生产、并将 SPI 集成到 USB 主机芯片、

 对于新一代产品、我们希望发现 MCU 具有2 个不带硬件接口转换的 USB 端口(无 SPI、无 ULPI)  

1个端口作为器件(连接 PC 以连接 DAQ、控制器件)

1个端口用作主机(连接 DUT、控制 DUT)

TI 是否具有嵌入式 HS USB2.0 PHY解决 方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chih、

    TM4C1294NCDT USB 外设 Tivaware 软件库函数仅在单个端点上分别支持器件或主机模式。 USB PHY 直接支持外部集线器芯片、适用于数据传输速率高达480Mbps 的定制 PCB。 这为多个连接的 HID 设备(例如鼠标/键盘等)提供了定制 PCB 多个 USB 端口。 不确定 DK-TM4C1294X 版本的主机集线器库函数是否直接支持外部 USB 集线器芯片、尽管这似乎可行。

    也许可以安装 DK-TM4C1294X 产品下的 USB 库和主机集线器示例、以帮助您完成发现过程。 至于通过 USB 虚拟器件模式提供的 JTAG 支持;TI 从未向公共领域发布 EK-TM4C1294XL Launch Pad 上提供的为 TM4C123G ICDI Stellaris USB 虚拟仿真器编写的嵌入式代码。 工程师强烈在定制 PCB 上使用 JTAG 接头来调试 DUT 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主持人请将此问题标记为已回答的原因。