This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:具有 CC3100 Booster Pack 的 TM4C123GH6PM

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621129/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm-with-cc3100-booster-pack

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: CC3100TM4C123

大家好、

目前、我正在使用 CC3100和 Tiva C 系列 TM4C123GH6PM。 我从 CC3100 SDK 1.2.0导入了 P2P 示例。 我没有遇到错误、并且成功加载了程序。 但是、当我运行该程序时、在 TeraTerm 窗口以及无线网络连接窗口中看不到任何内容、我无法看到 "cc3100-p2p-device"。 我已附上以下文件。

有人能告诉我问题出在哪?e2e.ti.com/.../76536.main.c