This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-SENSHUB:BOOSTXL-SENSHUB 的替换(MPU-9250为 NRND)

Guru**** 2600765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/620921/boostxl-senshub-replacing-for-boostxl-senshub-mpu-9250-is-nrnd

器件型号:BOOSTXL-SENSHUB

您好!

我非常喜欢 基于 MPU-9250的 BOOSTXL-SENSHUB。 并计划在我的器件中使用该传感器。
但 TDK/Invensense 现在不建议将此 p/n 用于设计、并建议将 ICM-20948 www.invensense.com/.../ 作为推荐的替换器件。
TI 是否在新型 ICM-20948上重新设计了 BOOSTXL-SENSHUB 平面?

此致、Vladimir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    P.S. 需要指出的是、这些器件是引脚2引脚兼容的、但寄存器不兼容。
    TDK 提供来自 ST 和 Atmel 的开发板- EV_INV-ARM и NUCLEO-F411RE。 但我想按照您的理解使用 TI MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、
    感谢您选择 TI 产品。 我怀疑 BoosterPack 在短期内会有任何变化、但我会再次检查。