This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:ti.NDK.config 的结构定义

Guru**** 2570295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/620534/rtos-tm4c1294ncpdt-structure-definition-for-ti-ndk-config

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我不熟悉 TI NDK 的使用。 目前、我正在 TI RTOS 中实验 tcpecho 项目。 此处使用 XDC GUI 工具分配 NDK 结构参数(ti.NDK.config)。  

我想知道这些结构的定义位置以及如何更改这些参数? 没有使用 GUI 工具、是否有任何用于相同目的的 API?

我想将第三方 Modbus TCP 从站堆栈移植到 ti RTOS 中。 这是我的要求。  

我想初始化 ti.ndk.config 结构、并在不使用 GUI 工具的情况下将此结构指针传递到通道初始化函数。

2.在通道初始化函数中、如果通道从操作系统接收到任何类型的打开或关闭通知、则必须初始化通道、并且应调用通道回调函数。

请分享任何样片项目或对同一项目的参考。

此致

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、
    我们的专家将与您再次交流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、

    当您使用.cfg 配置 NDK 时、所有生成的代码都放置在 Debug/configPkg/package/cfg/中的文件中 _pem4f.c 文件。 生成的代码主要位于"ti.ndk.config.* template"部分。

    如果从.cfg 文件中移除 NDK 引用、则必须提供所有代码。 完全支持此功能。 许多人生成一次代码、复制/粘贴/调整、然后删除.cfg 文件中的引用、以在不生成 NDK 的情况下快速开始使用 NDK。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Todd。 我将为我的项目工作尝试相同的方法。

    此致

    巴拉