This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 固件是否必需?

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/620489/tm4c1294ncpdt-is-tm4c1294ncpdt-firmware-necessary-or-not

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: CC1310

我正在尝试使用 TM4C1294NCPDT 芯片进行新的电路板 JTAG 调试,semilar CC1310 LaunchPad。 但是 、是否需要对 TM4C1294NCPDT 进行编程? 或者不是!
感谢大家!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Van:

    您的意思是要尝试从 LaunchPad 设置 USB 仿真器/调试器吗? 如果是、则需要对器件进行编程。 尽管如此、我不相信其固件已公开发布。 您必须向器件产品组(如果是 CC1310、则与他们的团队)核实相关信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、

    此致、

    胡伊