This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:用于 USB_dev_cgamepad 的分接 BoosterPack /源代码

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/620669/ek-tm4c123gxl-breakout-boosterpack-source-code-for-usb_dev_cgamepad

器件型号:EK-TM4C123GXL

我准备好将 Tiva Launchpad /分线板用于第一个机器人。  通过将固件 usb_dev_cgamepad.bin 下载到 Tiva、该组合的作用类似于计算机的 USB HID 游戏盘。  但是、获取固件的源代码会非常好、这样我们就可以添加一些数字输出。

下面是二进制文件所在的 Wiki 链接:

processors.wiki.ti.com/.../Using_the_Stellaris_or_Tiva_C_Series_LaunchPad_in_the_FIRST_Robotics_Competition

所以... 我们能否获取 USB HID 固件的源代码?

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

     请参阅下面的示例 \examples\boards\ek-tm4c123gxl\USB_dev_gamepad\。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这正是我要找的。