Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1290NCPDT 您好!
我的客户正在使用 TM4C1290NCPDT 和 CAN 模块。
他们在通信过程中看到大量“位1错误”。
根据数据表,“位1错误”表示总线上的数据冲突。
它们监控数据线路、发现 TX 和 RX 同时发生。
蓝色:CAN RX
紫色:CAN TX
我认为 CAN 模块根据每个优先级和总线使用情况来处理接收/发送。
(即、即使软件同时触发 RX 和 TX、这些请求也将被专门处理。)
这不是真的吗? 或者客户错过了一些配置?
谢谢、此致、
Kot