This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:我的 HALCoGen 屏幕似乎很好、说明了如何解决这个问题

Guru**** 2820605 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137, TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/620231/tms570ls0432-my-screen-of-halcogen-seems-caos-how-to-solve-this-problem

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LS3137TMS570LS0714

您好!

我的 HALCoGen 是04.06.01版、屏幕始终显示为 caos、如何解决、我更改了显示器的分辨率、但无法解决此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    很抱歉造成混淆。 问题是因为 HalCoGen 工具不能适应系统对字体大小的更改。 如果您使用默认系统字体大小、问题将消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    很抱歉再次打扰您、无论分辨率和文本格式设置如何、此问题仍然无法解决。
    我认为这个问题在我的 PC 上无法在很短的时间内解决、
    现在、我的客户要求我在 TMS570LS0714和 TMS570LS3137上生成15通道 PWM 输出、您可以帮助我使用 HALCoGen 生成示例代码吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    很遗憾、我无法为您生成代码。 我特别提到的设置是显示设置菜单中的字体大小、如下所示、来自 Windows 7。

    如果修改此设置无法解决问题、请告诉我、我将把问题转发给我们的 HalCoGen 开发主管、以便我们可以根据您的操作系统版本和设置在更低的层面上确定问题。