This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:过压期间的 ADC 行为

Guru**** 2600335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619988/tms570lc4357-adc-behaviour-during-overvoltage

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我知道、如果我如 SPNS195C.pdf 中所述限制电流、TMS570将钳制 ADC 输入引脚上的电压[-0.3;6.25]V。 例如、我要测量最大放大值为5V DC 的电压、这也是 ADC 的正常工作范围。 过压将如何影响 ADC 结果? ADC 值是否有可能翻转为零?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、非常重要、

    一旦 ADC 输入电压超过 ADREFHI、返回的 ADC 计数将饱和。 即、如果 ADREFHI = 5V 且 ADC 输入通道上的输入电压大于5.0V、则所有电压>=5.0V 时、得到的 ADC 计数值将为4096。它不会翻转、也不会有溢出迹象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!

    是否有可供我参考的文档?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TRM 22.1.1.3节介绍了 ADC 操作。 该操作与基于逐次逼近型寄存器架构的 ADC 的行业标准操作一致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、为了更正原始文章中的陈述、Hercules 器件上的 ADC 不会钳制 ADC 输入引脚上的电压。 由应用确保提供给引脚的电压不超过特定的最大电压。 基于最大工作条件的 ADC 引脚上的最大电压为5.25V、而基于长期可靠性和避免器件物理损坏的绝对最大值为6.25V。