This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 损坏的链接

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/615823/broken-links

你好!

首先、我知道这可能不是提出这个问题的正确地方、但我一生都找不到合适的地方、所以来这里吧。

我正在尝试下载用于 Tivaware 的 CMSIS 支持软件包(尤其是对于 TM4C123H6PM MCU)、以便能够移植我的项目、但我无法在任何地方找到它们。

我尝试了搜索、但仅会转到  页面、该页面缺少下载按钮。 之后、我发现  页面包含指向第一页的链接(无下载按钮)以及  指向此页面的链接(剂量n´t 存在)...(请查看 CMSIS 支持部分)

最重要的是、反馈表单已损坏! 无论我做什么、它始终返回"无效请求"。

那么、我的问题是、如何下载 CMSIS 支持包?

谢谢你。

P.S. 我认为我通过打开文档 pdf 并使用提供的链接找到了 DSP 封装、但我仍然找不到器件头封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tiago、

    很抱歉耽误您的时间、我们今天早上刚刚收到您的问题的通知。 我们将对此进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Tiago Costa71">我正在尝试下载用于 Tivaware 的 CMSIS 支持包(尤其是对于 TM4C123H6PM MCU)、以便可以移植我的项目、但我无法在任何地方找到它们。线程 Tiva TM4C CMSIS 器件头 是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    感谢您的链接。 我不知道我是如何错过这个主题的。

    是的、这正是我要找的、我会看到我是否可以让它在解决任何问题时正常工作。

    但我还有另一个问题。 这些接头仍然使用 Tiva 系列(LM4F)的旧名称。 如果我使用最近的芯片、是否有任何不兼容性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。 我希望很快就能解决这个问题。 @,T Ü V Chester Gillon 提供的链路似乎可以实现这一目的!