This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:无法安装 ICDI 驱动程序。 已尝试所有可能的文档。

Guru**** 2436550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619702/ek-tm4c123gxl-unable-to-install-icdi-drivers-have-tried-all-possible-documentation

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、我有所附屏幕截图中所示的配置。 我一直在尝试安装 ICDI 驱动程序、但无法安装

我遵循了这一点

e2e.ti.com/.../554843

 

 

问题是、我的设备管理器上从未显示任何内容

我没有收到未安装驱动程序的消息

对此有什么解决方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas 您好、

    您使用的是什么操作系统? Win 7? 赢取10?

    在尝试安装驱动程序时、您是否没有收到任何错误或通知? 任何与此相关的 Windows 弹出窗口都有助于查看。

    您正在使用以下驱动程序 :www.ti.com/.../stellaris_icdi_drivers 、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 Win 10。插入 USB 电缆时没有弹出窗口。我正在使用 TI 网站上提供的驱动程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas 您好、

    当您尝试手动更新 DriverLib 中的 USB 驱动程序时、Windows 会报告什么?

    如果我有任何机会建议您如何解决问题、我需要知道 Windows 在您尝试推荐的过程时会给您什么错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解您的问题、问题是当我插入电路板时、Windows 不会报告任何内容。 设备管理器上甚至没有显示任何内容。 我尝试了使用传统硬件设置中的 Stellaris 的权变措施、但它没有使用。 我稍后将尝试输入更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas 您好、

    LaunchPad 上是否有一个绿色 LED 亮起? (应靠近 USB 连接)

    您可以使用其他 USB 电缆吗? 我看到一些文章、其中有缺陷的 USB 电缆会导致问题(包括 TI 发运的问题...)

    在设备管理器中、您是否在"其他设备"或"通用串行总线控制器"下看到任何带有黄色警告符号的设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ralph:绿色 LED 指示灯亮起。 我不确定的电缆问题、我将看到我可以做些什么。 关于设备管理器、这就是我所说的、它不会出现在设备管理器或 USB 设备中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    您是否从设备管理器发布了屏幕截图? 如果是、您可以为此安装任何驱动程序软件吗?

    我不确定这些设备管理器照片来自何处、但我们的应用手册似乎没有提供...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我尝试了应用手册、但在"其他器件"下看不到任何器件。 此外、您在设备管理器中添加传统硬件选项的屏幕截图中也展示了这款 Stellaris。 每当我尝试为所示屏幕截图更新设备软件时、Windows 都会响应、表示该软件是最新的。 但事实并非如此、因为 Keil 无法检测器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas 您好、

    我不了解 Keil、您可以尝试使用 Code Composer Studio、看看该器件是否可通过 CCS 进行识别吗?

    自 TI 于2016年1月发布更新的 Windows 10驱动程序以来、我进行了搜索、但未发现任何其他出现此问题的实例。

    如果无法正确识别您的器件、则可能是电缆故障、甚至是已失效的 LaunchPad 板。

    我会尝试使用新电缆、也会看到 CCS (甚至是 Uniflash)可以识别 LaunchPad。

    另一种可能是完全卸载/删除 TI 驱动程序、然后尝试重新安装它们? 我不知道为什么您的器件管理器中有"Stellaris 器件固件升级"选项-以前没有看到过-因此、这样的步骤可能有助于删除该选项并正确安装驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我的问题得到了解决。 这是一个非常愚蠢的错误配置,但如果没有得到你的帮助,我就不会再研究它了。 我将对其进行解释

    因此,有2个端口可将 USB 电缆连接至板载设备和调试。 我一直将电缆连接到设备端口,因此没有检测到驱动程序。 我将电缆更换为调试端口、一切都运行良好、我能够安装驱动程序。 非常感谢 Ralph。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    没问题! 抱歉、我根本没有想到最简单的解决方案、哈哈。 我还记得以后要问 USB 电缆连接:)