This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230E6PM:RESET 引脚保持低电平、CAN#39;t GO 至调试

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619846/tm4c1230e6pm-reset-pin-keep-low-level-and-can-t-go-to-debug

器件型号:TM4C1230E6PM

你(们)好

成功使用一段时间后、我的客户无法通过 Jlink 和 ICDI 进行调试。 它报告 “找不到目标设备”。

在 RESET 引脚上添加 RC、它始终保持低电平。 测量 RESET 和 GND 之间的电阻、显示为42欧姆。

您能否告诉我为什么它具有42Ohm 阻抗并保持低电平? 内部电路是什么?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这42Ω 太低了-这是严重的错误!   通常、一个10K 电阻器-上拉至3V3 -能够轻松驱动复位至~3V3。   因此- MCU 已损坏或复位和 GND 之间存在一些(其他)电路路径。 -存在。

    当然-如果客户是认真的-此类测试可以在(另一个)测试板上重复进行。   然后-可以保证-不会记录到 GND 的42Ω Ω 路径... (除非这是"重复"电路板布局错误!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我同意 CB1的说法、即复位和接地之间的42欧姆值似乎远低于预期。 请注意、如果正确连接、则电阻器将位于 VCC 和复位之间、而不是复位和 GND 之间。 复位和 GND 之间的这个42Ohm 值有点麻烦

    为复位引脚向电路板添加了哪些 RC 值? 它是否曾在多个电路板上进行过尝试? 是否根据数据表的图5-2添加了 RC 电路、包括 R 和 C 组件的建议范围? www.ti.com/.../tm4c1230e6pm.pdf

    这是一个相当新的电路板吗? "成功使用的时间段"有多长时间? 在某些情况下、原理图可能有助于在此处进行审阅、尤其是在这是新电路板/设计的情况下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我将 Daniel 的帖子读作420Ω-只有在您提示时才注意到42Ω。   这至少是"三个数量级"的关闭-不是吗?

    显然、该 MCU 已经遭遇了一些"未知"(可能未被承认)命运。   您和我(之前)都要求"执行附加电路板的测试"。

    根据我们(丰富)的 ARM MCU 体验-跨多家供应商-客户的 MCU 必须访问一些"恐怖"!   从未/曾经有过我们部署的"卷带式" ARM MCU (超过7K) 出现过这种情况!