This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:SPI DMA 调用问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/620035/rtos-tm4c1294ncpdt-issue-with-the-spi-dma-calls

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在 TI RTOS 中处理 SPI DMA、找不到任何要开发的示例代码。 因此、开发了一个可与之配合使用的函数。

我为乒乓模式创建的。 但代码不起作用、一旦 SPI DMA 接收到数据、任务就会从其状态终止。

我已随附源代码。

问题:

dma_request 调用是用于密钥到 DMA 传输还是仅用于内存到内存的传输?

e2e.ti.com/.../dma.c.c

此致、

Manohar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manohar、您好!

    uDMAChannelRequest 调用可用于内存到内存的传输或基于软件的传输。 对于基于软件的传输、您需要使用 UDMA_CHANGE_SW。

    您可以在 TivaWare 示例中看到一个使用非 RTOS 的基于软件的传输的示例、该示例需要了解项目名称"UDMA_DEMO"。