This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:如果不是所有 VDD 引脚都连接到电源、那么风险是什么?

Guru**** 2768195 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619991/tm4c1290ncpdt-if-not-all-vdd-pin-connect-to-power-source-what-s-the-risk-thing

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

您好!

我制作了 TM4C1294NCPDT PCBA、但现在我想 用 TM4C1290NCPDT 替换它、

这2个芯片几乎与引脚兼容、但 PIN63、如果 TM4C1290NCPDT 的引脚63不提供电源、会发生什么风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    满足您的要求-请注意、MCU 手册列出了这些 MCU 4侧(每个侧)的电流消耗的"限制"。   (仅限于此供应商)

    过去@一个类似的"半巨人"通常会有多个这样的 VDD 布线连接到"电源总线"-基于"每个 MCU 侧"。    

    虽然我无法访问该 MCU 的"内部"、但从 MCU 的那一侧"提供 GPIO 输出电流"和某些(其他)性能方面的能力可能会受到影响。  (如果您将引脚63保持未连接到 VDD。)    在全速系统时钟、多个 GPIO 设置为输出和高温下尤其如此。

    引脚69 (MCU 的右侧)显示了您的引脚63最近的" VDD 源极"-您应该能够设计(某些)互连...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    需要连接引脚63上的 VDD。 不连接的可能影响包括器件由于供电不足而进入 BOR。 您可能了解到、我们不会在断开单个 VDD 电源轨的情况下运行测试来表征故障、因此请确保客户按照其设计的预期方式连接 VDD。