This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:勘误表 SSWF02#45影响 PLL 正确锁定一次后重新配置?

Guru**** 2607465 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619837/rm57l843-errata-sswf021-45-affect-the-pll-reconfiguring-after-pll-is-locked-properly-once

器件型号:RM57L843

我已查看文档 SPNZ233A (Silion B 的勘误表)和 SPNA233A (Hercules PLL Advisory SSWF021#45)。

他们说、一旦 PLL 被正确锁定、就可以在没有任何问题的情况下禁用或启用 PLL。

我的问题是:

  1. 如果正确配置和锁定 PLL、如果 我再次禁用 PLL 并更改 PLLCTL1/2/3的值、然后启用 PLL、此时是否需要对 SSWF021#45进行工作?
  2. 在本主题 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/554006/2025900中 ,它指出 SSWF0221#45的变通办法不能100%保证有效。 RM57L843是否仍然如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Canfoderiskii、

    [引用 user="canfoderiski"]如果正确配置和锁定 PLL,如果 我再次禁用 PLL 并更改 PLLCTL1/2/3的值,然后启用 PLL,此时是否需要对 SSWF021#45进行工作?[/QUERPLET]

    该问题专门与上电后的第一次锁定有关。 即、一旦在上电后发生第一个锁定情况、无论您更改 PLL 中的哪个设置、您都不会再次看到该问题。 因此、在这种情况下、如果 PLL 之前已锁定、则无需实施权变措施。

    [引用 user="canfoderiski">]在本主题 中:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/554006/2025900 ,它指出 SSWF02#45的变通办法不能100%保证有效。 RM57L843是否仍然如此

    RM57L843器件仍然如此。 请记住、您的应用可检测到这种情况并可采取行动、因此它不会带来安全风险、因为在加电检测时、系统可以置于安全状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。