This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:用户 LED 上的 PWM

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619924/ccs-tms570lc4357-pwm-on-user-led

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

Hallo、

是否有机会创建一个在 TMS570LC43x 上对用户指示的 PWM 信号进行 DIMM 处理?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据对原理图的回顾、用户 LED 连接到 GPIOB[6]和 GPIOB[7]。 使用 PWM 调暗这些信号的唯一方法是通过 SW 控制对 PWM 进行位 bang 处理。 它们未连接到 N2HET 和 ePWM 的定时器引脚。