This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:TM4C129XNCZAD 和 TM4C1294、TM4C1292可互换性

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCZAD, TM4C129XNCZAD, TM4C1292NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185645/tm4c129xnczad-tm4c129xnczad-and-tm4c1294-tm4c1292-interchangeability

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCZADTM4C1292NCZAD

大家好、我有关于 TM4C 系列的问题。

 我是否正确地理解 TM4C129X 具有所有可能的外设、因此可以有效地替换 TM4C1292和 TM4C1294?

提前感谢、

卡利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我想用 TM4C129XNCZAD 替换 TM4C1292NCZAD 或 TM4C1294NCZAD。 如果是这种情况、则是。  

    有关详细信息、请参阅产品选择指南。  

    https://www.ti.com/lit/spmt285