This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:EK-TM4C123GXL Launchpad 的最大功耗是多少

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619753/ek-tm4c123gxl-what-is-the-maximum-power-consumption-of-ek-tm4c123gxl-launchpad

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123TM4C123GH6PM

您好!

使用 tm4c123 Launchpad 的实际功耗是多少? 考虑到它还有一个3.3V 稳压器、当它进行大量处理时、电路板消耗的最大功率是多少?

有什么想法吗?

此致、

C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该数据表包含有关微控制器功耗的大量信息。  

    电路板的功耗将取决于您对电路板的附加信息以及您是否使用内置 ICD。 您是否已查看评估板文档?

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CAN、

    我们不规范整个 LaunchPad 的电流消耗、因为这将包括仿真器电路以及与其连接的任何特定于应用的器件(例如 BoosterPack)。

    具体而言、对于 TM4C123GH6PM、您可以参阅器件数据表第24.20节、了解各种运行和系统时钟频率下的电流消耗数字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和-(第一)重置和"挂起"所有 MCU 外设-您对"一次一个外设"的启用/禁用可与 MCU 的数据表进行比较-提供更深入的见解!  

    您可能会注意到、数据表不太可能显示此类数据、"在所有系统时钟速率下"、即使在您可能采用的时钟速率下也是如此...

    正如您的应用可能会寻求的那样、"最低功耗"-您摆脱(赦免)粗略 ICDI 的做法-并且接受"Pro/Multi-Vendor JTAG Probe"、可以进一步节省功耗。   (并且可能避免了"JTAG 锁定"的触发-此类情况会定期报告-此论坛...)