This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185243/tm4c129enczad-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:TM4C129ENCZAD

当 USB 连接到安装 TM4C129ENCZAD 的电路板时、PC 将如下图所示。

只是为了确认、当我上次问这个问题时、是 TM4C129ENCZAD
使用 JTAG 的引导加载程序和固件
有一个闪存。
使用此映像写入 TM4C129ENCZAD 是否有任何问题?

是否有办法确认 XDS110调试探针和 TM4C129ENCZAD 通过 JTAG 连接?
我阅读了用户指南、但我对它的理解不是很好、所以我想知道是否有方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="482500" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185243/tm4c129enczad-arm-based-microcontrollers-forum "]当 USB 连接到安装了 TM4C129ENCZAD 的电路板时,PC 将如下图所示。

     首次使用 TM4C129ENCZAD 时、闪存为空。 但是、ROM 存储器中存储了一个 USB 引导加载程序。 基于 ROM 的 USB 引导加载程序将枚举为 Stellaris DFU 器件。 我可以在我自己的 LaunchPad 设置中确认这一点。 当闪存被完全擦除时、我将在器件管理器上看到 Stellaris DFU 器件。  

     

    [引用 userid="482500" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185243/tm4c129enczad-arm-based-microcontrollers-forum 来确认、当我上次询问问题时、是 TM4C129ENCZAD
    使用 JTAG 的引导加载程序和固件
    有一个闪存。
    使用此映像写入 TM4C129ENCZAD 是否有任何问题?[/QUERP]

    boot_loader.bin 文件是一个基于闪存的 USB 引导加载程序、可通过 JTAG 加载。 firmware_3.0.0.15.bin 是需要通过 USB 器件端口加载的 XDS110固件。  

    我不是 XDS110专家、我已将您下面的另一个主题转发给我们的 XDS 专家。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found