This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:TivaWare 图形字体参考缺失

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619746/rtos-tm4c129xnczad-tivaware-graphics-font-reference-missing

为什么 TivaWare 图形库用户指南缺少字体参考? SPMU300D 第16章声称有一个字体表、但后面有153个空白页。 我对这些页面无意中空白的内容进行了冲印。

www.ti.com/.../spmu300d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    你的拳击是正确的。 这些页面似乎生成错误。 更有趣的是、我必须返回版本2.1.0才能找到一个没有错误生成的文档。 我为您附上字体、以便您参考字体、希望这足够了! 很惊讶,没有人能早点提到这一点……

    e2e.ti.com/.../8422.SW_2D00_TM4C_2D00_GRL_2D00_UG_2D00_2.1.0.12573.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ralph Jacobi"]很惊讶,没有人更早提到这一点...

    使用"类似"的"没有灵感、没有理由和不想要的"标题-您(合理地)是否可以期望我们(低)和现在(低)的论坛用户做出这样的贡献?   (除非您有针对性、 否则"没有人" 是员工)

    @(有人)"工厂中心"至少应该执行(部分)定期文档审查-捕捉此类恐怖...