This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:勘误器件#56表示 CCS 中的物理调试器连接或连接到 CPU?

Guru**** 2566365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619037/rm57l843-errata-device-56-means-physical-debugger-connection-or-connect-to-cpu-in-ccs

器件型号:RM57L843

我使用的 RM47L843是修订版 B

问题与标题一样: 勘误器件#56表示 CCS 中的物理调试器连接或连接到 CPU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该错误仅在调试器最初连接到器件时触发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我在 CCS Debug 窗口中重复连接和断开 CPU、是否会反复触发该错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这仅在跟踪操作期间进行、而不是在与 CCS 进行传统调试会话期间进行。 即、仅当使用 ETM 和跟踪工具时。

    跟踪时、不能在每个调试暂停条件下触发它。 仅当满足以下三个条件时才会出现问题:
    1) 启用跟踪,

    2) 由于 EDBGRQ 被置为有效、或者由于对 DRCR 的写入、处理器进入调试暂停状态、

    3) 当处理器停止执行指令以进入调试暂停状态时、处理器不是通过执行加载或存储多条指令来进行部分操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。