This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:从 TI-RTOS 调用引导加载程序

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185045/msp432e401y-calling-bootloader-from-ti-rtos

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我有一个定制板和基于 TI-RTOS 的代码、目前该代码启动3个主线程、用于读取 ADC 端口、通过以太网和控制 LED 发送值。 代码工作正常、但我还想添加通过以太网更新代码的功能。 我使用提供和实现的引导加载程序示例来无问题地发送示例、并且能够更新代码。 当我第一次尝试发送自己的代码时、我可以毫无问题地执行该操作、引导加载程序和应用程序代码工作正常。 但是、当我再次尝试重新发送相同的应用程序代码时、引导加载程序会将其写入地址0x0而不是0x4000。 此问题的原因可能是什么?

我也尝试用流程图来解释它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yagizalp 您好、

    那么、根据我的理解、问题是引导加载程序将程序写入错误的地址? 这将使我认为链接器文件中目标程序的 APP_START_ADDRESS 或起始寻址未设置为0x4000。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我发现问题、它不是与链接器文件有关、而是与缺少的项目说明有关。 在 Properties>Build>ARM Compiler>Predefined Symbols 中,我添加了 USE_FLASH_BOOT_LOADER。 由于缺少这一信息、代码将跳转至 ROM 引导加载程序、而不是闪存。