This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:ADREFGHI 允许的电压范围

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619102/tms570ls1224-allowed-voltage-range-for-adrefghi

器件型号:TMS570LS1224

你好。。。  

我想知道 ADREFHI 的建议范围是多少。

在 TMS570技术参考手册中搜索、但未找到任何有关其阈值的信息。  

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parsa、您好!

    器件专用数据表中提供了技术规格。 下面是 TMS570LS1224数据表 spns190b 的摘录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高卡盘... 重放的 Tnx ... 目前、我使用 launchxl2 tms57012驱动电压范围为2.3-5.3V 的有刷直流电机。 将电源连接到我的驱动程序(tb6612fng)(从我的计算机的 PSU 连接到 ADREFHI 和 ADREFLO)后,此操作会影响电机的速度... 我的 MCU 电源电压是连接到 PC 的微型 USB。当我提高电机速度时,红色过流 LED 会出现... 为什么会发生这种情况? 即使从 micro USB 断开 MCU 连接后,MCU 仍在运行... 对于这两个引脚(为 launxl2供电),这种行为是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Parsa、

    从您的另一个线程中、您似乎已将5V 连接到 ADREFHI、而不更改 VCCAD。 如所提供的表格中所述、ADREFHI 不应大于 VCCAD。 如另一个线程中所述、您可能已损坏器件或 LP 板上的其他组件。 此外、在驱动电机时、不建议仅使用 USB 作为电源、因为典型的 USB 电流受到限制、否则可能会损坏 USB 本身。 如果 MCU 在您断开与 USB 的连接后仍在运行、则可能会由于 VCCAD 和 ADREFHI 视差引起的反向偏置而通过 ADC 等不适当路径馈送的其他电源供电。