This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:CAN 消息框方向配置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185024/tms570ls1227-can-message-box-direction-configuration

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

早上好、

在为 TMS570LS1227配置消息框时、我有疑问。

如果我们检查 halcogen 工具、邮箱方向似乎是可配置的  

但是、在查看生成的代码时、我看不到任何具体的变化、具体取决于方向。

在参考手册中、如果 我们将引脚用作 GPIO、则会使用引用 CAN TX IO 配置的位。

当通过将邮箱编号分配给  IF1N (用于发送)和 IF2NO (用于接收)来动态定义每个邮箱的方向时。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果引脚 用作 GIO 引脚、则 DCAN TIOC 和 DCAN RIOC 用于控制引脚的操作。

    CAN 报文的方向由 IFxARB 寄存器的 DIR 位定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此示例中、消息#1的消息方向为 TX、消息#2的消息方向为 RX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wangs! 现在很清楚