This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:搜索 UL 文件编号

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619443/ccs-rm48l952-search-ul-file-number

器件型号:RM48L952

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在查找 RM48L952 MCU 的 UL 文件编号。

有没有人可以告诉我在哪里可以得到它。

其他、我使用了许多 TI 组件。 我是否可以通过任何方式轻松找到他们的 UL 文件编号? 在哪里? 如何实现?

谢谢、

迪松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dison:

    我不熟悉您所说的 UL 文件号。 RM48L952器件已通过 IEC61508 SIL3认证、但并未针对 UL 进行任何特定命名。 我无法回答其他 TI 器件的问题、因为我不熟悉 TI 每个部门的认证计划。 最好联系我们的当地 FAE、看看他是否可以帮助编译您正在使用的组件列表并收集它们是否具有 UL 组件认证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck Davenport:

    感谢您的回复。
    我只想确保器件是否具有 UL 文件号。 我还想知道您在哪里放置了"安全机构批准"信息。 它是在器件的数据表还是其他文档中?

    您在温哥华是否有 FAE 的电子邮件地址?

    谢谢、

    迪松
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dison:

    对于安全机构评估/认证、您可以在 ti.com/safety 页面上访问我们的证书。 此处列出了每个 Hercules 器件系列及其关联的证书。 我们还提供了有关在各种安全相关系统中针对各种安全标准批准的其他器件的信息、包括一些 UL 信息。 为清楚起见、本站点涵盖了针对安全相关应用专门指定/批准的器件。 如果您的应用中使用的其他 TI 器件在 SafeTI 网站上找不到、 我鼓励您联系这些业务部门、以确定一种方法来使其符合在您的系统中使用的资格、包括验证使用中的可能性或 QM (质量管理)指定。

    不幸的是、我在温哥华地区没有任何我知道的直接联系。 我将与我们西雅图地区销售组织中的某个人联系、看看他们是否也覆盖温哥华、或者知道谁可能是覆盖该地区的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck Davenport:

    链接应证明我的要求。

    非常感谢!

    迪松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck Davenport:

    抱歉、请向我证明安全页面的链接。

    谢谢、

    迪松
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dison:

    您能详细解释一下您需要什么吗? 我不知道您在评论"抱歉、想向我证明安全页面的链接"时会要求什么。

    该组件经 IEC61508 SIL3认证为 SEooC。 RM48L952器件适用的功能安全证书位于以下链接:http://www.ti.com/lit/spnq004

    在您的初始帖子中、您还提到了有关您在系统中使用的 TI 其他一些器件的其他信息。 如果您通过电子邮件将器件列表和有关安全认证和/或评估的信息请求发送至我们的客户支持热线(support@ti.com)、则他们应能够将您转接至写作人员、以便为您提供有关其他器件的信息。