This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L540:用于 LQFP144封装的跟踪适配器

Guru**** 2597345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619775/rm48l540-tracing-adapter-for-lqfp144-package

器件型号:RM48L540

团队、

我代表我的客户发布:

LQFP144封装中的 RM48没有跟踪端口、但对于固件开发、我们需要跟踪功能。

您是否有焊料适配器(或具有第三方焊料适配器的使用经验)、可将 BGA337安装在 LQFP144封装中并提供额外的跟踪连接器?

我认为、LQFP144封装具有跟踪功能的唯一方法是使用具有 BGA337和 MIPI 连接器的焊料适配器。 您是否知道之前使用 RM48完成过此操作? 如果是、您能告诉我使用的是哪种焊料适配器吗

谢谢、

Tom