This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0332:链接器命令文件的 ECC 算法参数规范

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: NOWECC, TMS570LS3137, TMS570LS0332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619692/ccs-tms570ls0332-ecc-algorithm-parameter-specification-for-linker-command-file

器件型号:TMS570LS0332
主题中讨论的其他器件:NOWECCTMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我希望这是这个问题的正确论坛。

我在 TMS570LS3137链接器命令文件

:ECC 中成功地使用了 ECC 算法的此说明 

eccalgo:address_mask=0x003ff8 hamming_mask=R4 paritation_mask=0x0C 镜像=F021 }
我在这个论坛和 ARM 编译器 readme.txt 中找到了这个说明、同时还提供了信息: "每个支持闪存 ECC 的 TI 器件将有一组针对这些参数的有效值。 针对闪存 ECC 器件的内存映射和 ECC 算法定义应该 包含在 Code Composer Studio 的后续版本中。 用户 通常不需要修改预设值。" 在哪里可以找到针对链接器命令文件的 TMS570LS0332 ECC 算法规范? 我在 CCS 6.0.1或 HALCoGen 4.06中找不到它。 谢谢、Charlie Johnston
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    本应用手册可能对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、
    浏览应用手册和参考的 nowECC 生成工具用户指南、我没有找到任何特定于 MCU 的信息、只找到闪存类型。 此外、这两个文档都未提及链接器命令文件所需的参数。 它们似乎是通过 F021命令构建到 nowECC 中的。
    1) 1)我能否假设 TMS570LS3137链接器命令文件参数都使用 F021闪存、因此适用于 TMS570LS0332?
    2) 2)每个 MCU 的参数是否会按照链接器自述文件和链接器生成的 ECC wiki 网站中的暗示发布?
    谢谢、Charlie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charlie、

    LS3137和 LS0332的 ECC 算法相同、但存储器映射不同。 您可以按照 wiki 页面上的建议设置进行操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、QJ
    Charlie