This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:*器件故障*过流 LED 保持亮起

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619716/launchxl2-tms57012-device-malfunction-over-current-led-stays-on

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件:TPS2552

你好。。。  

我正在使用上述 launchpad 并使用微型 USB 为其供电。  

当我连接 ADREFHI (我将其连接至5.1v、相对于 TSM570数据表、该电压处于适当的范围内、以获得最大值)并且 ADREFLO 接地.... 当我执行此操作时,J6旁边的红色过流 LED 会出现,无论我重启多少次,都将显示“CURLIM LED”状态为“On ”(开),设备不工作。  

我尝试使用可选的电源插孔,在这种情况下,ERR LED 会亮起。  

我浏览了电路板布局和原理图,但没有发现... 我阅读 TPS2552 (用于总线供电用途的限流器)数据表,在第9.3.3节中,它告诉我 ,当在芯片上电后导致过流失效的条件时,器件应该进入正常运行状态...  

该板现在已连接到微型 USB,没有其它东西...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否删除了 R3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您可能还应该插入 R4... adrefhi 需要小于 VCCAD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony。。。 Tnx 答复...

    我知道适当的电压振铃(查看我之前的帖子)。
    设备不再工作.... 只有 CURRLIM LED 保持亮起...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将5V 与3.3V 电源轨短接、则电路板可能会死。