This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:OpenSSH 服务器与不带 RTOS 的 lwIP 兼容?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619315/tm4c129xnczad-openssh-server-compatible-with-lwip-without-rtos

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好!

我有一个问题,即是否可以使用 lwIP 而不使用操作系统来实现 OpenSSH 服务器? 如果是、请分享链接、以便我阅读。
如果我将 lwIP 与 RTOS 配合使用,那么是否可以? 请分享链接、以便我可以研究和实施。 如果有人知道我可以使用的 OpenSSH 服务器库、请同时共享。

此致、

Faizan Ahsan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的请求是公平的、但您的"主题行"(简单地说)"重复"器件型号-提供了您所寻求的"无线索"。   太频繁-导致"绕过"此类"未定义"过账!   (主题行快速/轻松编辑-应鼓励更多响应...)

    如果可以的话,我会提供帮助,但是在你要求的领域,工作人员和我都没有背景。。。   (我“开了”,因为我“@一个机场”。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您让我的帖子标题正确无误、以便更多人可以回答我的问题。

    此致、
    Faizan Ahsan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!   你(现在)已经完全澄清了你的愿望-做得好、做得好!

    您的请求可能需要"供应商干预"-我的飞机现在已"处于最终状态"、但我没有启用/协助的背景(这次)。   祝您好运...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否还在 lwIP 支持论坛中查看了相关信息? 他们可能会有更多的经验。

    Todd