This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:在 TMS570LS0714中移植软件

Guru**** 2939090 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619233/tms570ls0714-porting-the-software-in-tms570ls0714

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我 目前正在设计中使用 TMS570LS0714PZ 封装。 我想更改为 TMS570LS0714PGE  封装。  在  TMS570LS0714PGE 的 HalCogen 项目中 、微控制器的 SPI2外设不可用。 HalCoGen 项目快照如下图所示。  

当我检查 TMS570LS0714PGE 的引脚排列时、我也看不到 SPI2引脚。 是这样吗?  

在移植软件时、我可以使用微控制器的另一个 SPI 外设。 微控制器的这两种封装之间是否有任何重大变化?

谢谢、此致、

Sreekanth Challa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sreenekanth、

    PZ 封装旨在与 TMS570LS0x32器件兼容、而 PGE 封装器件旨在与 TMS570LS11x/12x 器件引脚兼容。 如您所见、可能需要移植一些 IP 级别更改。 当然、我会比较每个终端功能表中或引脚图中的 IP 列表。 就器件运行和存储器大小等而言、没有区别。