This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于 DCC

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619156/tms570ls3137-about-dcc

器件型号:TMS570LS3137

请告诉我有关 DCC 1/2的信息。


由 DCC 设置的用于监控的时钟源是否具有限制?
例如、"不能用作基本函数"。

我认为没有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唯一的限制是时钟源必须是源选项列表中的一个。 从器件的角度来看、至少是这样。 根据您的系统用例和安全概念、可能存在其他限制、这会使某些源的使用不是理想的时钟基准时钟、但这将应用于系统级而不是器件级。 我们有一份应用手册、介绍了如何使用 DCC 来监控 PLL、其中 OSC 时钟作为计数1设置/源。

    您可以在此处找到它、 也可以为您提供一个很好的参考:www.ti.com/.../spna211