主题中讨论的其他器件:TM4C123
您好!
我正在 通过 USB 将激光打印机 HP LaserJet M203dn 连接到 TM4C123控制器,但它显示没有打印机,这意味着枚举状态是 State_no_device,同时检测到另一台 HP LaserJet P1606dn 打印机。
我没有得到原因。是打印机有问题还是我的代码有问题? 因为我的代码适用于2台激光打印机。这两台打印机都连接 了高速 USB 2.0和控制器。
请帮帮我。
注意事项
Priya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在 通过 USB 将激光打印机 HP LaserJet M203dn 连接到 TM4C123控制器,但它显示没有打印机,这意味着枚举状态是 State_no_device,同时检测到另一台 HP LaserJet P1606dn 打印机。
我没有得到原因。是打印机有问题还是我的代码有问题? 因为我的代码适用于2台激光打印机。这两台打印机都连接 了高速 USB 2.0和控制器。
请帮帮我。
注意事项
Priya
[引用 user="Priya Mehta">正在连接激光打印机... 通过 USB 连接到 TM4C123控制器... 显示无打印机...
连接到(更正常) USB 源时、该打印机是否"已知可以正常工作"? 您最近做过此类操作?
如果它在连接到 PC 时(仍然)起作用-是否证明它对您"窥探"通信没有用处? 那么、您的"方法或设备"必须以某种不同的方式运行-这不是真的吗?
这是您开始调查的明显"第一位"。
您不会注意到所使用的控制器(现在)是否能够与(其他)打印机进行转换-这也很有用 ... 一如既往-更多(和足够)的数据胜过"无数据"。
[报价用户="Priya Mehta"]...未检测到相同的控制器和相同的代码 HP LaserJet M203dn[/quot]
很明显-通过"同一控制器"(上面)、您是指之前使用的相同 PCB -还是相同的"MCU"-而是不同的 PCB? 这是一个重要的区别-尚未完全明确。
[报价用户="Priya Mehta"]请帮助我。
我还没有这样做吗-已经完成了吗? 建议您"窥探"在您的"正确执行系统"上产生的信号。 然后在(新的、失败的系统)上重复该"间谍"。 通过简单的 A-B 比较、可以发现差异、然后可以在此处进行介绍。 您尚未完成此操作-您有没有? 因此、您未能使我们的"帮助者"能够"帮助您!" (进一步)
Google "Wire-Shark"和/或其他"USB 数据采集方法"(如果您不熟悉此类"间谍")。
您的解决问题的方法不仅仅是 MCU 相关的"问题练习"-您必须按照说明操作并确认已经(已经)提供了"帮助"。 (详细信息) 您必须(现在)"帮助我们!"