This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-EK-TM4C123GXL:EK-TM4C123GXL 赢了#39;t 使用 Windows 8.1时被识别。 请帮助...

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619092/sw-ek-tm4c123gxl-ek-tm4c123gxl-won-t-get-recognized-using-windows-8-1-please-help

器件型号:SW-EK-TM4C123GXL
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

大家好、我不熟悉 Tiva 微控制器。  最近、我购买了 EK-TM4C123GXL 并尝试将其连接到我的 PC。 USB 端口检测到连接、但无法识别设备。 我使用的是 Windows 8.1操作系统、并尝试按照论坛中某些帖子中的不同步骤进行操作。 到目前为止,每一项尝试都没有成功。 设备管理器仅显示一个通用串行总线错误。 我已经尝试安装 Stellaris icdi 驱动程序、但当我在设备管理器中单击以进行更新时、我会收到一条通知、提示"您的设备的最佳驱动程序已安装。 未知 USB 设备(设备描述符请求失败)"。 由于微控制器未被识别、这个问题不允许我对 TM4C123GXL 进行编程。 请、需要帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试下载此修补程序文件: software-dl.ti.com/.../SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip
    将文件从.zip 文件复制到目录 C:\Users\a0319960\Downloads\SW-TM4C-2.1.4.178.patch-1.0.zip\windows_drivers 中、替换现有文件。 然后卸载现有驱动程序并重新安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob 的帮助。 在不同的帖子中测试了各种建议的解决方案、以及多次尝试和错误后、我找到了解决方案。 问题在于随 Tiva C 微控制器提供的 USB 电缆有缺陷。 我更改了电缆、所有电缆都在设备管理器中被识别。 我测试了向 TM4C123GXL 发送程序的连接、该连接工作正常。

    解决方案:已更改 USB 电缆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种"电缆问题"已经多次到达这里。    "试图发现"这种电缆" (复数)的弱点是否有意义?

    问题可能出在以下两种情况之间(导通性丧失或电阻过高):

    • PC 的+5V 和电路板的 USB 插座  
    • PC 的 GND 和电路板的 USB 插座
    • PC 的 USB 信号电平和电路板的 USB 插座

    这些是否证明是"好的"-这是否意味着电缆会使信号传输波形失真-并且(以某种方式)应该采用"较慢的 PC 到电路板"传输速率?   ("如果"可以雇用?)

    海报证明足够多的资源、已解决-但不会(如此)添加诊断(如本文所述) -减轻和减少此类疼痛/痛苦(所有其他?)   有人想知道、(声称的)有缺陷的 USB 电缆是否可以与"不同"的主板、系统和/或 PC 一起工作?    (我们仍在"黑暗中"有线电视的弱点...)