This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:以太网闪存固件

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/615835/tm4c1294ncpdt-flash-firmware-over-ethernet

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

我尝试通过以太网刷写 TM4C MCU -我找到了此主题(e2e.ti.com/.../1306412) 、其中包含有关通过以太网刷写 DK-TM4C129 Launchpad 的 MCU 固件的说明。 我尝试在 EK-TM4C1294XL launchpad 上执行这些指令、但未获得预期结果(加载 BOOT_EMAC_FLASH 演示时、没有 LED 亮起)。

我的问题是、EK-TM4C1294XL Launchpad 的以太网闪存编程过程是否与 DK 相同? 如果不是、我可以在 launchpad 上的什么位置找到有关执行此操作的说明?

谢谢、
-svl123

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,svl123,

    您是否看过用于 LaunchPad 的 TivaWare 中的 boot_demo_emac_flash 示例? 我相信您正在寻找的是这种解决方案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经了解过、这个示例到底应该怎么做? 如何使用它? 我是否将其加载到控制器上、然后使用 LM 闪存编程器通过以太网刷写固件?

    谢谢、

    -svl123

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,svl123,

    我更详细地了解了该项目。 您将需要使用 boot_emac_flash 项目作为实际的引导加载程序、boot_demo_emac_flash 是应通过以太网引导加载程序加载到 TM4C 中的实际应用程序。 BOOT_DEMO_EMAC_FLASH 项目说明旨在描述该过程、但步骤并不太清晰、因此之前的这篇 E2E 文章涉及 DK 电路板、可能有助于阐明您需要执行的一些操作: e2e.ti.com/.../1319520
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    是的、我查看过该帖子、并按照其中详述的说明进行操作。 我遇到两个问题:

    1.刷写 BOOT_EMAC_FLASH 程序时、不会像指令状态那样点亮任何 LED。

    2.尝试通过以太网加载 boot_demo_emac_flash 时、LM 编程器卡在"尝试连接"闪存上不起作用。

    我将 LM 闪存编程器1613与 EK-TM4C1294XL launchpad 配合使用。 由于我甚至无法看到在加载 BOOT_EMAC_FLASH 时应出现的 LED、因此我认为问题不是以太网问题、而是简单的问题(也许 DK Launchpad 的说明不适用于 EK? 或者、EK 的代码可能不同?)

    谢谢、

    svl123

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,svl123,

    我们将对此进行研究。 我和另一位工程师都尝试使用 LaunchPad、并在同一时间挂起、还尝试使用1个 DK 电路板、但遇到了相同的问题。