This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SPRU499B 中的 SCI 文档差异

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619000/tms570ls3137-sci-document-discrepancy-in-spru499b

器件型号:TMS570LS3137

团队、

 

我的客户 对 TRM 中的 TMS570LS3137 SCI 器件控制寄存器描述有疑问(spnu499b),我希望您能告诉我答案。

 

TMS570LS3137有2个可用于 SCI 的外设(一个 LIN/SCI 器件和一个专用 SCI 器件)。

 

我的问题是关于设置 SCIGCR1寄存器的 COMM 模式字段的地址位模式和空闲线模式。

 

第26节(SCI/LIN 器件)定义了这个域的以下设置:


 

但是、第27节(专用 SCI)为同一字段定义了以下设置:

表27-5.

两个器件之间的 SCI 控制寄存器映射看起来是相同的、但这一设置在它们之间看起来是不同的。

 

这两种设置之间是否真正不同、或者这是否是文档中的错误?


此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    表27-5正确。 感谢您报告此排印错误。

    通信模式:
    0=空闲线模式
    1=地址位模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    感谢您的快速回复。  只需确认一下、26-11中的表格不正确。   


    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好!

    你是对的。 位0 (SCI 兼容模式的通信模式)的描述不正确。 我已提交错误请求以进行更正。 再次感谢!