This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:将 TI NDK 与 Modbus 堆栈集成

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/618935/rtos-tm4c1294ncpdt-integration-of-ti-ndk-with-modbus-stack

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用第三方 Modbus 堆栈。 我必须将 Modbus 堆栈集成到 TI NDK 中。  要将数据包从 NDK 发送到 Modbus 并从 Modbus 接收数据包、我必须使用哪些所有函数或 API? 还要告诉我必须使用的头文件。

谢谢、此致

Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sandra george78">我正在使用第三方 Modbus 堆栈。 [/报价]

    有很多可能性

    [引用 user="Sandra george78">我必须将 Modbus 堆栈集成到 TI NDK 中。  要将数据包从 NDK 发送到 Modbus 并从 Modbus 接收数据包、我必须使用哪些所有函数或 API? 还要告诉我必须使用的头文件。

    真的吗?

    还可以考虑的项目。 我假设您正在尝试使 Modbus/TCP 运行

    • 您的第三方堆栈是否支持 Modbus/TCP? 有些仅支持 Modbus/RTU 和/或 ModBus ASCII
    • 您是否已阅读堆栈的移植说明? 他们应该告诉您需要实施什么。 如果它没有移植指令、您可能不想在没有相当多的知识(或根本)的情况下使用它
    • 您是否了解 Modbus/TCP 的工作原理?
    • 您是否了解 TCP/IP 的工作原理?

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R.A.:(解释)"第一个人要求"做我的家庭作业"现在延伸到"做我的工作!"

    Robert -有些人声称"你/我"是"太挑剔了!"   破解的员工"剪掉并框住" 严肃吗?"  (海报是!)