This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C129EXL:HTTP 服务器处理 Cookie

Guru**** 2619395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/616653/rtos-ek-tm4c129exl-http-server-handling-cookies

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:TI-RTOS

我能够使用 TI-RTOS 使 TM4C 作为 http 服务器运行、但我不知道如何处理 Cookie。 我注意到有一个添加 http 回调函数的选项、但我没有找到任何示例。 作为 http 服务器运行时、是否可以读取 TM4C 上的 Cookie?

谢谢、

Dillon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dillon、

    您是否正在尝试构建推送到客户端浏览器的 Cookie?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试从客户端读取 Cookie。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。

    只需确保、当客户端发送请求(其中包含 cookie)时、您希望能够读取它...正确吗? 那么、类似这样的东西:

    获取/sample_page.html HTTP/1.1
    主机:www.example.org
    Cookie:美味的 Cookie =巧克力;美味的 Cookie =草莓

    如果是、NDK 当前不支持该功能。 请注意、HTTP 配置页面中的回调是一个错误。 它不应该在那里。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这就是我要做的事情。

    您是否知道将来是否有计划这样做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dillon、

    我已经打开了增强请求、但我不希望很快就能得到支持。  

    HTTP 代码全部包含在 NDK 中、虽然我同意它不是最理想的解决方案、但您可以自行更改并添加支持。 例如、在 httpClientProcess 函数(packages/ti/ndk/nettools/http/httpclie.c)中、有一个对 https://seRecv 的调用、用于解析传入请求。 您可以在此处添加 Cookie 处理代码。 您需要在代码更改后重建 NDK。 有关此操作的说明、请参阅 TI-RTOS 用户指南。

    Todd